This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:PCM6020-Q1未通电状态

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386225/pcm6020-q1-pcm6020-q1-unpowered-state

器件型号:PCM6020-Q1

工具与软件:

对于 直流耦合麦克风输入、当 PCM6020处于未通电状态时、如果麦克风输入有任何电压(电池短路或连接到 mic+/mic-引脚的任何其他电压)、IC 是否有任何闩锁问题?  

PCM6020未上电时、麦克风输入引脚和麦克风偏置引脚的状态是什么?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:  

    1.是的、如果在器件未通电的情况下对这些引脚施加高于最大额定值的电压、则可能会出现闩锁问题。 更多信息、请参阅第8.3.3节、图8-14和图8-15。  

    2.在未上电时、引脚处于高阻态。  

    如果麦克风与输入断开连接、麦克风偏置电阻器将拉取 INxP
    至 MICBIAS 并将 INxM 接地。 的 INxP 短接至 MICBIAS 和 INxM 短接至地的组合
    诊断扫描中的同一通道会导致开路输入故障情况。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是关于第1点。 我们能否将串联1k Ω 电阻器用于麦克风输入引脚及其已处于高阻抗状态、在器件未通电时、如果我们对输入引脚施加电压、您看到有什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    除非超过绝对最大额定值、否则在未上电时向输入引脚施加电压不会损坏器件。 请参阅第7.1节中的最大额定值

    添加电阻器也可以、但这会影响输入引脚的有效阻抗、因此请注意此注意事项。 您可以在该文件中看到输入引脚用于您自己计算的内部电路: https://www.ti.com/tool/download/SBAC263

    此致、