This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:D 类模拟输入放大器的传播延迟

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TAS5630PHD2EVM, UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381654/tas5630b-propagation-delay-of-class-d-analog-input-amplifier

器件型号:TAS5630B
主题中讨论的其他器件:TPA3156D2TAS5630PHD2EVMUCC27284

工具与软件:

你好

虽然典型的(音频)应用不需要短传播延迟(因此数据表中通常不会提供此功能)、但我们要使用 D 类放大器作为交流电流源、而传播延迟在我们的应用中变得至关重要。 有些功率级(具有 PWM 输入)会提供传播延迟、但这需要一个频率相对较高的 PWM 发生器(我们想使用~1MHz 开关频率)。 问题来了

1) 1)是否有模拟输入短路传播延迟 D 类放大器在~1MHz 下工作? (短传播延迟~1us)  

2) 2) PWM 发生器 IC 对于1MHz 是否具有良好精度(<0.5%)且传播延迟短(~1us)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    我们的音频放大器是电压放大器。 我们无法强制施加电流。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我真的不需要理想的电流源、我不应该写出来。 在我们的应用中、只要能够在负载上生成所需的电压就足够了。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    D 类放大器的传播延迟在很大程度上取决于输出上的 LC 滤波器。 因此、我无法看到如何使用滤波输出、并且仍然具有您需要的1 μ s 的响应时间。 如果您只需要 PWM 信号、我们确实有一些模拟输入 D 类放大器在1.2MHz 处具有 PWM 输出、具体取决于您所需的输出功率。 不过、输入和 PWM 输出之间的确切延迟不是我可以访问的数据、可能尚未进行测试。  TPA3156D2具有1.2MHz 开关并且在图10中有一个相位响应图、但此图主要由输出滤波器决定。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我们有一些 D 类评估模块(如 TAS5630PHD2EVM)、我们测量了输入和输出信号之间的延迟、在1kHz 输入信号下该延迟变为~45us。 根据其输出滤波器级仿真和负载阻抗、在1kHz 时、其延迟应低于10us。 导致延迟的因素似乎还有其他因素、可能是一些内部数字或模拟滤波器。 我的问题基本上是、什么 IC 不具有此类延迟、只有几微秒?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:  

    这不是我们所掌握的信息。 我建议查看我们的一些栅极驱动器、因为这些栅极驱动器的延迟要低得多。   

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我希望通过向了解 D 类 IC 内部设计的人提问、能够知道这个问题。 我不是要寻找确切的规格、而是要评估延迟、还要推荐延迟最短的 IC。 我猜测这种延迟源于某些数字处理(可能是抽取滤波器)、可能有些使用模拟 PWM 生成的 IC 希望不会出现此类延迟。

    关于使用栅极驱动器的建议、这是我们一直在关注的(更准确地说是 PWM 输入放大器)。 但在这种情况下、我们需要一个能够在高于1MHz 时提供精确 PWM 输入并且当然具有较短延迟的 PWM 发生器。 设计分立式元件中的滤波器是一项重大挑战(与几个 kHz 频率相比)。 使用现成的 IC 会带来与之前相同的问题-延迟是什么。 您认为您可以获得有关 PWM 发生器的这些信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    Ramsey 将在假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    我问了部门的几个人,没有人有这份文件。 如前所述、音频放大器不是为此而设计的、因此不以这种方式进行测试。 我建议与栅极驱动器团队或转换器团队中的某个人交谈。 如果您正在设计电源、则应使用电源器件。 我已将本线程中的负责组织更改为栅极驱动器组。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曾先生:

    是我们栅极驱动器的应用工程师之一。 对于 D 类音频、可能推荐使用半桥栅极驱动器、例如 UCC27284。 其传播延迟为16ns 并可在1MHz 上切换。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    感谢您的响应、遗憾的是、它实际上并没有什么帮助、因为这种(或任何类似)驱动器需要一个 PWM 发生器、而该发生器很可能是导致延迟的原因、除非您可以推荐延迟可忽略不计(<1us)的 PWM 发生器。 UCC27284也有其他一些缺点、例如没有集成开关。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曾先生:

    对于 PWM 发生器、您需要查看控制器或微处理器。 此外、对于具有集成式 FET 的器件、电机驱动器组提供了一些与栅极驱动器类似的选项、但在 IC 内部具有半桥功率级。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William

    您不相信还有一款适用于1MHz 的模拟 PWM 发生器? 您是否认为相对便宜的 MCU 能够生成高精度 PWM 信号(脉宽误差小于0.5%)?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、曾先生:

    是的、也许有一个用于1MHz 的模拟 PWM 发生器或者一个支持该功能的廉价 MCU。 但是、我是栅极驱动器方面的专家、因此无法为您推荐任何相关产品。 如果您在 TI.com 上找到类似内容、则可以打开该产品的主题、其各自的团队将帮助指导您找到正确的产品。

    谢谢!

    William Moore