请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5828M Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
硬件模式下的 TAS5828M 放大器将 FAULT 引脚保持在低电平、并且在存在 I2S 信号时不产生声音。
我在 e2e 论坛上看到过类似的问题、但还没有解决方案。 
我有自己的原理图设计、但我严格遵循了建议的设计规则。 
这个问题与我的情况比较接近。 
硬件模式、FAULT 引脚由于某种原因处于低电平、无声音。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248421/tas5828m-tas5820m-pbtl-hardware-mode-no-output
硬件模式、FAULT 引脚由于某种原因处于低电平、无声音。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248421/tas5828m-tas5820m-pbtl-hardware-mode-no-output
这是我的部分原理图设计。 

 恐怕我无法分享整个 sch pdf、因为它是商业产品的一部分。  
但我仍然想继续与您一起进行故障排除。  
这些故障似乎是由硬件模式下的错误启动序列引起的。  
我已经切换到 I2C 软件模式。 目前、我正在使用 Raspberry Pi 驱动 I2C 和 I2S 作为概念验证。 我看到所有必需的 I2S 信号、无故障状态、但仍然没有声音。  
 无论有无 TAS58xx 驱动程序、I2C 通信似乎都能正常工作。  
但是、TAS5828M 似乎需要正确的 I2C 引导序列、但找不到。 我已经申请了 PPC3软件、如果您能为我提供初始化放大器的正确方法、我将不胜感激。  
附件是与 TAS58放大器启动(驱动程序被启用)有关的 dmesg 输出。 它似乎基本可以正常引导、缺少一些.bin。 关键是什么? 在哪里可以得到一个? 也许是 PPC3?  I2C 序列是否正确? 如果没有、我似乎无法找到改变它的地方。  

非常感谢您的任何想法和信息! 非常感谢。  
此致、 
Jonathan