This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输出滤波器选择(电感器)

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386062/tas6584-q1-output-filter-selection-inductor

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户正在考虑输出 LPF。 客户正在参考以下应用手册。 但发布时间晚于 TAS6584-Q1版本。 因此、客户想知道是否在选择电感器时仍参考本应用手册来设计 TAS6584-Q1。 客户能否利用本应用手册选择输出 LPF 的电感器?

https://www.ti.com/jp/lit/an/sloa242a/sloa242a.pdf

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好藤原山

     链接中的文档适用于使用的2.1MHz PWM。

     但对于 TAS6584、我们主要建议使用480KHz PWM 和1SPW 模式、从而降低功率损耗。 我们还有另一份文档、为滤波器选择提供指导。 请发送电子邮件给我、我将与您分享。