This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:输入信号检测

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385716/pcm1863evm-input-signal-detection

器件型号:PCM1863EVM
Thread 中讨论的其他器件:PCM1863

工具与软件:

你(们)好

我的客户遇到一个问题、即当他们将 PCM1863 EVM 与 PCC2软件配合使用时

它们要检测的输入信号由 VIN1的 R/L 输入

它们在 SLEEP 模式下的作用如下:

  1. 将寄存器0x70第1位写入1 >>将模式设置为睡眠模式
  2. 在 PCC2操作界面中的"Register"上点击"Refresh"
  3. 检查寄存器0x32的值是否为"0x03">>正确、因为在睡眠模式下有输入信号、位0/1必须为1。

不过

在工作模式下、它们运行:

  1. 将寄存器0x70的第1位写入0>>Set the mode to Active mode (0>>>>将模式设置为活动模式)
  2. 在 PCC2操作界面中的"Register"上点击"Refresh"
  3. 检查寄存器0x32的值是否为"0x00">>错误、因为在活动模式下有输入信号、位0/1应为0、其余位应该为1、因为没有信号输入。

因此、他们应该读取寄存器0x32的值为"0xFC"

他们还检查了它是否未处于"自动削波抑制模式"

 

我的客户想询问他们是否想知道在工作模式下、哪个通道当前具有信号输入。 他们应该怎么做? 您能提供详细的步骤和建议吗?

 

谢谢!