This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:上电序列

Guru**** 2813235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385526/tas5731m-power-on-sequence

器件型号:TAS5731M

工具与软件:

关于5731的加电时序、
1.目前我们的 AVDD/DVDD (两个电源用相同)比 PVDD 晚、但可以确保两个电源稳定、然后上拉 PD 和 RST、在这种情况下我想请问 AVDD/DVDD 比 PVDD 晚、是否会有问题? (该规范要求 AVDD/DVDD 早于 PVDD);
2.规范要求先提升 PD、再提升 RST。 目前、我们没有备用 GPIO 来控制 RST、RST 在上电后升高、PD 晚于 RST、5731在 PD 升高后初始化、这会是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据数据表、必须开启 AVDD/DVDD、延迟100us、然后开启 PVDD。 (请参阅随附的照片)。 但是、电源时序可以灵活、尤其是对于 AVDD/DVDD 由 PVDD 生成的应用。 只要/RESET 和/PDN 保持低电平、您首先为 PVDD 上电就没有问题、直到两个电源都稳定为止。

    2.这可能是一个问题。 PD 引脚对于断电(启动 PWM 停止序列)至关重要、而 RST 引脚用于复位 PWM /将其放置在中
    硬静音(高阻抗)状态。 因此、数据表中所述的顺序可确保器件在尝试复位和初始化之前正确退出断电模式。 如果 RST 在 PD 之前变为高电平、那么当复位发生时、器件可能无法正确初始化、因为它仍处于断电模式。 我们建议您遵循数据表中的规格。 为了解决您的问题、您可以尝试使用 RC 延迟电路来确保 PD 在 RST 之前变为高电平、这只是一个建议。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 关于 PD 和 RST 的时序、如果您提到 RST 首先拉至高于 PD、则风险点是芯片初始化可能不成功。 所以、如果我们多次测试芯片初始化、没有问题、RST 和 PD 的时序是否参考规格呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您多次测试芯片初始化并且没有问题、这个配置也许在您的情况下有效。 不过、我们仍建议您遵循数据表中提供的上电顺序。 谢谢。

    此致、

    Sam