This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:热阻

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385951/lm3886-thermal-resistance

器件型号:LM3886

工具与软件:

嗨、团队:

对于 LM3886T 和 LM3886TF、您可以帮助说明这两种封装的热阻差异吗?  在 θJC 表中、Δ  R 为1C/W、Δ R 为43C/W、但未 θJA 封装。 您可以帮助说明一下吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    热阻 θJC 1°C/W 和 θJA = 43°C/W 是结到空气。 我们仅具有 LM3886的热数据、您可以将其用于两个器件。 由于这是一个旧器件、因此我们的数据有限。 谢谢。

    此致、

    Sam