This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:关于启动序列

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386063/tas5805m-about-the-startup-sequence

器件型号:TAS5805M

工具与软件:

嗨、团队:

数据表第46页介绍了启动序列。
在 PDN 设置为高电平之后5ms 开始 I2C 时钟输入、但不能保证从时钟开始时起(从 Sock 提供时钟)时钟可以稳定地输入。
在步骤4中、它说、一旦 I2S 时钟稳定、~、所以我可以把它解释为"时钟不稳定可能有一段时间"、这是正确的吗?
时钟不稳定时的周期="时钟振幅和频率不稳定时的周期。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您是对的。 在 I2C 控制成为硬性要求之前、I2S 时钟必须就绪。 您可以通过读取 0x71寄存器的第2位来监控 I2S 时钟的状态、以确保没有时钟错误。您可以在0x39寄存器中找到更详细的信息。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的答复。
    如果 I2S 时钟在 I2C 启动前不稳定、是否正常?
    我认为、当 I2C 启动时、如果 I2S 时钟在时序上保持稳定、则说明情况良好。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您能否说明一下"不稳定"一词的含义?  应用 I2S 时钟之前、请仅配置第0页寄存器;I2S 时钟变为有效后、可以配置包括 DSP 系数在内的其他寄存器。  在 I2C 初始化期间、I2S 时钟需要稳定且有效。 因此、您的第二项陈述是正确的。 如果 I2S 时钟在 I2C 启动时保持稳定、则器件将按预期运行而不会出现任何问题。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的答复。
    我的意思是不稳定、如失真或不稳定频率。
    你已经解决了我想知道的事情。
    谢谢你。

    此致、
    柳。