This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:高保真扬声器放大器的频率响应

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TAS5614A, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385314/tas5825m-frequency-response-in-high-fidelity-speaker-amplifiers

器件型号:TAS5825M
Thread 中讨论的其他器件:TPA3255、TAS5630B、TAS5614A

工具与软件:

你(们)好

我们的高音扬声器的频率响应超过20kHz (20Hz-40kHz)。 我们想知道 TAS5825能否在高达30kHz 的频率下再现声音。 如果不能、您能否推荐满足此20Hz-40kHz 频率响应和24V 输入/立体声/至少38W 规格的 D 类扬声器放大器?

谢谢

Welson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Welson:

    请看一下 TPA3255、TAS5614A 和 TAS5630B。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、   

    感谢您提供相关信息、但我想使用 Digtal 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Welson:

    我们很快就会回复您。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  

    谢谢

    Welson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、welson

    您希望在20k-40k 时生成38W 的功率?

    您的负载电阻是多少?

    tas5825支持20k-40k 输出、但正如您所知、如果您想实现38W 的功率、LC 滤波器需要具有更高的 fc。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse  

    是的、我们需要在20-40kHz 时生成38W 的输出功率。 我们的负载电阻为8欧姆。 感谢您提供的信息。

    谢谢

    Welson