This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863:在运行模式下、我需要正确地知道当前哪个通道有信号输入

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1385322/pcm1863-pcm1863-in-active-mode-i-need-to-correctly-know-which-channel-currently-has-signal-input

器件型号:PCM1863

工具与软件:

我的问题是当我将 PCM1863 EVK 与 PCC2软件一起使用时
我要检测的输入信号由 VIN1的 R/L 输入
在睡眠模式下执行的操作如下:
1.将寄存器0x70的位1写为1 >>将模式设置为睡眠模式
2.在 PCC2操作界面中点击"refresh" on "register"
3.检查寄存器0x32的值是否为"0x03">>正确、因为有输入信号、在睡眠模式下位0/1必须为1。
不过
在工作模式下、I OPERATE:
1.将寄存器0x70的位1写入0>>,将模式设置为活动模式
2.在 PCC2操作界面中点击"refresh" on "register"
3.检查寄存器0x32的值是否为"0x00">>错误、因为在活动模式下有输入信号、位0/1应为0、其余位应该为1、因为没有信号输入。
因此、我应该读取寄存器0x32的值为"0xFC"
我还检查了它未处于"自动削波抑制模式"

我要问的是、在工作模式下、我需要正确知道当前哪个通道有信号输入。 我该怎么办?  您能给我详细的步骤和建议吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    在工作模式下、除了主通道之外的任何通道上都无法进行通电音频信号检测、因此请确保存在信号的输入引脚被路由到主 ADC 而不是辅助 ADC。

    而且、工作模式本质上是信号丢失检测、而睡眠模式是信号检测。   

    我只是想确保我们正在努力实现能量感应的预期目的。 如果您有任何问题或我误解您的问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将损耗阈值设置为-50db
    在 EVK 上、在1分钟后读取0x32的值后、您会发现此时没有信号输入的通道位已设置为"1"

    我将相同的设置写入了项目的 PCBA、但仍然无法找到无信号输入的通道位已设置为"1"
    我的阅读步骤为:
    1.PCM1863_I2C_Write (0x00、1、0);//跳转到第0页
    2.PCM1863_I2C_Write (0x32、1、0xFF);//复位寄存器0x32
    3.PCM1863_I2C_READ (0x32、1、Aux_detect);//读取寄存器0x32、 但它始终为0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请再次执行以下步骤、让我知道这是否有效: