This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:MCLK 的电平转换器建议

Guru**** 2664495 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386562/tas6424e-q1-level-translator-recommendation-for-mclk

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0101

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用处理器和扬声器 PA (TAS6424E-Q1)之间的电平 转换器(TXU0101)来转换信号的逻辑电平。 请参阅以下方框图进行澄清。 如果在电平转换器选择过程中存在任何风险、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这只在 MCLK 上使用、你应该能够使用它。  MCLK 不需要与 SCLK 或 FSYNC 进行相位对齐。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认