This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:为连接到 MCU 的 TLV320DAC32请求驱动器/代码示例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387099/tlv320dac32-request-for-driver-code-example-for-tlv320dac32-connected-to-mcu

器件型号:TLV320DAC32
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100

工具与软件:

您好!

我们将使用 PDM 麦克风进行音频采集、然后在 STM32微控制器中进行处理、并发送到 DAC (TLV320DAC32)。 DAC 连接到3.5mm 音频插孔以允许通过耳机播放声音。 此外、STM32上还连接了音量控制按钮、用于控制 DAC 的音量。

为了实现这种概念、我一直在搜索与 STM32 (ARM Cortex-M)微控制器兼容的 TLV320DAC32的代码示例或驱动程序。 到目前为止、我只找到了适用于 TLV320DAC3100的 Linux 驱动程序、这些驱动程序很复杂且难以理解。

您能否为 TLV320DAC32提供一个简化的驱动程序或代码示例、以便我在微控制器上进行开发?

感谢您的帮助。

此致、

Rajkumar