Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1373444/pcm9211-auxin0-to-mpo0
器件型号:PCM9211工具与软件:
您好、E2E:
有一个电路、其中 PCM 在其 AUXIN0端口上接收(BCK、LRCK 和 DIN)、并且 SPDIF 输出连接到 MPO0。
到目前为止、我已经根据我的知识正确设置了寄存器、但条形音箱上没有声音。
我已经尝试从 EVM 编解码器控制软件生成脚本、但无法设置 DIT 以从 AUXIN0接收数据。
以下是我执行的配置。
寄存器 -> 值
0x60 33h
0x78 DDH
借助上面提到的配置、MPO0上没有信号、因此我经过研究并发现我必须为 DIT 提供 MCK、因为输入侧没有 MCK、我就这样将 XTI 从 ADC 路由到 DIT
0x60 23h
我开始在 MPO0上接收输出、但条形音箱上仍然没有音频。 
有人能指出我遗漏了什么或者我在哪里弄乱吗
这是我项目的原理图 
谢谢你