This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:通过 McASP 与 TDA4VM 配合使用

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382709/pcm3168a-working-with-tda4vm-through-mcasp

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用  J721EXSOMG01EVM + J721EXCP01EVM 硬件、 在加电时、只有一个器件用于采集、而只有一个器件用于播放。

设备树为:

问题是、如何将三个器件用于捕获、四个器件用于播放、这与编解码器驱动程序、机器驱动程序或平台驱动程序有关吗?

非常感谢。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    我将尝试与处理器团队联系、帮助解决 McASP 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    非常感谢、如果您有任何进展、敬请告知。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    您能提供一些提示吗?
    我已经浏览了 pcm3168a.c j721e-evm.c Davinci-McASP/c 、仍不知道。
    我想关于 DTS 应该有一些不同的配置 、要有三个器件用于捕获、四个器件用于播放、但不知道要通过什么来获得这些配置。

    请帮助,谢谢一百万。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    是否有进展?
    展望未来...

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    很抱歉耽误你的时间。 此 EVM 上只有一个 PCM3168A 器件、因此该软件仅可连接一个器件。 我已将此主题转发给拥有此 EVM 的处理器团队、以评论权变措施(如果存在)。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问一下 pcmC0D0p 和 pcm3168a 的 DOUT1 (VOUT1&VOUT2)之间是否存在关系吗?

    是否可以使用 pcmC0D0p 在 pcm3168a  的 DOUT4 (VOUT7&VOUT8)播放?

    我对 McASP_AXRn \pcmC0D0p (pcmC0D1c)\pcm3168a 的 Dinn \pcm3168a 的 DOUTn 之间的关系感到困惑、  

    我的理解是:

    McASP_AXR0对应于 playback1-(pcm3168a 的 VOUT1&VOUT2--DIN1)

    McASP_AXR1对应于 playback2 --(pcm3168a 的 VOUT3和 VOUT4 -- DIN2)

    McASP_AXR2对应 Playback3 --(pcm3168a 的 VOUT5&VOUT6--DIN3)

    McASP_AXR3对应 Playback4 --(pcm3168a 的 VOUT7&VOUT8--DIN4)

    McASP_AXR4对应 capture1 --(pcm3168a 的 VIN1&VIN2--DOUT1)

    McASP_AXR5对应 Capture2 --(pcm3168a 的 VIN3&VIN4--DOUT2)

    McASP_AXR6对应 Capture3 --(pcm3168a 的 VIN5&VIN6--DOUT3)

    我是对吗?

    非常感谢。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问一下 pcmC0D0p 和 pcm3168a 的 DOUT1 (VOUT1&VOUT2)之间是否存在关系吗?

    是否可以使用 pcmC0D0p 在 pcm3168a  的 DOUT4 (VOUT7&VOUT8)播放?

    我对 McASP_AXRn \pcmC0D0p (pcmC0D1c)\pcm3168a 的 Dinn \pcm3168a 的 DOUTn 之间的关系感到困惑、  

    我的理解是:

    McASP_AXR0对应于 playback1-(pcm3168a 的 VOUT1&VOUT2--DIN1)

    McASP_AXR1对应于 playback2 --(pcm3168a 的 VOUT3和 VOUT4 -- DIN2)

    McASP_AXR2对应 Playback3 --(pcm3168a 的 VOUT5&VOUT6--DIN3)

    McASP_AXR3对应 Playback4 --(pcm3168a 的 VOUT7&VOUT8--DIN4)

    McASP_AXR4对应 capture1 --(pcm3168a 的 VIN1&VIN2--DOUT1)

    McASP_AXR5对应 Capture2 --(pcm3168a 的 VIN3&VIN4--DOUT2)

    McASP_AXR6对应 Capture3 --(pcm3168a 的 VIN5&VIN6--DOUT3)

    我是对吗?

     

    请回复、非常感谢。

    此致!