This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5312-Q1:寄存器名称重复

Guru**** 2435040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386060/tac5312-q1-duplicate-register-names

器件型号:TAC5312-Q1

工具与软件:

我发现地址0x02和0x4D 都名为 VREF_CFG。

两个位置是否需要写入相同的值、或者其中一个地址的名称是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    根据数据表中的第7.1.3节、这两个电阻器应具有相同的值。 谢谢。
    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、开发软件 PurePath Console 和数据表对 TAC-5412-Q1的0x50寄存器功能的说明有所不同。

    数据表指示寄存器0x50的位2-5是保留的、

    而开发软件显示位2-5有函数。