This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:16位 I2S 正弦波50Hz、缺少输出/输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375282/tas2781evm-16bit-i2s-sine-wave-50hz-missing-outp-outn

器件型号:TAS2781EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS6582-Q1

工具与软件:

您好!

我无法使用我的微控制器正在传输的16位范围内的 I2S 音频数据值(仿真50Hz 正弦波)解决 OUTp/OUTn 上缺少的这种转换问题。 我已经将音量调节至-13db 和放大水平11dBv、并且在输出驱动中仍然以大幅增加/增加 Fsync 的幅度实现了这种沉默。 我不知道是什么原因导致了这个问题。 这导致接收到的电流检测数据为零、并且输出端的电压为零。

我曾尝试传输仿真波形16位数据(有符号)、仅占用 L 通道、然后在 R 通道上为零(选择的时隙为 config >"mono left channel")、但仍然不会消除该伪影。 L 和 R 通道在1帧处到输出 p/n 的映射是什么?  选择"单声道左声道"后、是否意味着它将忽略 R 声道上的数据?

我在文档的某处阅读过、从 SDOUT (I/V 测量)接收到的数据是值的二进制补码? 是这样吗?

我无法继续此项目的下一个阶段、因为我需要确保测量完整正弦电流波形、然后我们将使用并关闭该环路来调节输出电压。

e2e.ti.com/.../codec_5F00_2781.h

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    问题在于扬声器输出、而且 IV 感应 TX 出现下降一段时间、然后重新启动。 您能否使用 PPC3中的"IRQ"按钮来监控中断? 我想知道器件是否报告有任何问题

    是的、来自 SDOUT 的 IV 检测采用二进制补码格式

    [quote userid="411233" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375282/tas2781evm-16bit-i2s-sine-wave-50hz-missing-outp-outn 通过 选择"单声道左声道"、是否意味着它将忽略 R 信道上的数据?

    是的、根据您的设置、左声道为时隙0、时隙为16位、帧从 FSYNC 的低到高转换开始。 这意味着器件仅在每帧开始时记录前16位、忽略其余位。  

    您的输出电压波形是什么样的? 或 IV 检测数据。 播放期间是50Hz 正弦波吗? 从屏幕截图中很难看出、但是除了音频下降的时间段之外、它还能正常工作吗? 我想知道您的音频格式是否存在一些问题。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢对 IV 上的左单声道和二进制补码的阐述、现在我需要先解决输出驱动的掉落问题、然后再处理 IV 数据。 通过 I2S 接口传输时、正弦波的频率似乎为100Hz。 我将进行一些调整以欺骗输出50Hz。  

    当输出下降时、我已捕获到器件 IRQ 线路的电流。 看起来器件正在检测到一些 I2S 错误。 我无法解决错误、因为我也监控 I2S 线路、而且信号似乎是完美的方形。 您认为我需要降低帧速率来缓解此类问题吗? 目前、我的设置只是将 Micro 的电线连接到2781、我怀疑 I2S 中的无效错误与此相关。 但波形捕获显示其他情况。

    BTW 只有当"Slot Select Config"处于立体声模式时、才使用 L/R 通道数据? 而 Outp 和 OUTn 有自己的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    我同意您的时钟看起来也恰好是48kHz 和32 SBCLKS/FSYNC。

    看起来您的示波器显示了这些时钟的一些数字化输出。 实际上、时钟上可能会有一些电感/反射(尤其是 SBCLK)。 您是否可以尝试使用更牢固的电气连接、例如每个信号具有一个接地连接的双绞线电缆?

    我们以前在使用这些 Fly-Wire 时发现过类似的问题、如果您的时钟频率/比率存在根本问题、那么器件根本就不会正常工作、这种不稳定性会导致 SI 问题。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已经将微型开发板直接插入 EVM 2781、但压降没有改善。

    我相信这可以改善我要开始的实验板。 它还指出、我已将 IO VDD 切换至3.3V 以匹配微控制器、这会使上升时间不太理想。

    我将开发此板、它将在 TAS6582-Q1基础上、以便提供更大的输出电流。

    我是否已放置 EVM TAS658? 我和 TI 的软件没听到回音。 您可以继续跟进以加快申请速度吗?

    再次感谢您的帮助。

    ...

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    我已向营销团队提出您尽快授予访问权限的请求

    您是否能够捕获时钟的模拟波形? 我们能否看到是否存在一些明显的失真?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在发现了有趣的更新... 如果我在来自微控制器的 I2S 数据中将 ppc3音量设置为>-3dB (放大器电平11dbV 和完全16位摆幅)、则压降会消失。 为了提高音量和放大器的调节,根本没有丢失。

    我当时计划使用这2个控制来进行电流调整..hmmmm、以便在发生这种情况时减少电流调整的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    这是意外情况、您能否保存 PPC3文件并与我共享以进行检查?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我看不到附件。 您是否可以再次尝试连接、也许可以使用其他浏览器? E2E 在使用某些浏览器时可能会遇到附件问题。

    此致、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS2781_5F00_2Ohm_5F00_nodrop_2D00_vol0db_5F00_modsADV_2D00_TI.zip

    好的、我有 zip 文件.. 她似乎对我很生气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、

    今天我来看看

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    谢谢。

    BTW 我有2781中没有压降的电流读数。 该波形与我们预期的波形完全相同、它非常适合我们的应用、但 在接近零时看到的阶跃很小。 是否有可能 减少失真? 它只会增加我们的谐波含量读数、同时为将要使用的开关设备产品充电。 我想知道这是一个设置、还是我需要调整输出 LC 电路。

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    这仍然是意外行为。 该器件不需要任何 LC 滤波器即可实现音频质量。 我们建议使用滤波器的唯一情况是 EMI 成为问题。  

    抱歉、昨天我没有使用您的时钟和 PPC3文件设置 EVM。 我今天能够进行检查。  我确实看到您的 ppc3文件处于"Tuning Mode"、而是您正在使用什么来获得这些当前读数? 我想知道我们是否可以将器件置于"ROM 模式"、这将禁用所有 DSP 处理、并可以提示这些压降来自哪里?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    这是电流发送的波形、对吗?

    此外、该测试使用的负载是多少。 这看起来与通过三端双向可控硅开关元件的正弦波的波形非常相似。 我的重点是、这似乎是负载问题。 可以通过记录 V 感应信号来验证这一点。 Vsense 是干净的正弦吗?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用相同的 I2S 时序检查了您的 PPC3文件、并获得了清晰的 I-sense 记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、这是电流波形。 我使用的负载是2.2 Ω 高功率电阻器、内联的是 pie LC 网络。 Vsense 不是干净的正弦波、而是叠加到 PWM 的正弦波。

    我们没有三端双向可控硅开关元件作为负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我始终切换到 ROM 模式。 无论何时保存 PPC3软件、出于某种原因(问题)、它始终会默认保存为调优模式。 我始终将 EVM 配置为 ROM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否完整发送当前读数波形? BTW 我将离开几个星期,从明天开始。 天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕过 LC pie 网络即可。

    电流波形改善了很多。 将再次访问这个过滤器、或者可能因为你提到根本不需要过滤器。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    可能是 Pi 网络出现了问题。 电路中是否有二极管或 TRIAC 等有源器件?

    我还可以共享我的电流波形。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该器件没有有源器件、它只有共模扼流圈、我修改了该扼流圈、以便通过电容器对 pie 网络进行差分配置。 我认为滤波器的参考点不正确。 它应该是地面,而不是免费的。