This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:4欧姆10W 扬声器的音频放大器选择

Guru**** 2432630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387178/tpa3137d2-audio-amplifier-selection-for-4-ohm-10w-speaker

器件型号:TPA3137D2

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的扬声器具有以下规格。 目前、我们 在生产中使用了 TPA3137D2PWPR、但当音量超过70%时、声音会变得很干扰。

请确认我们使用的音频放大器符合扬声器规格。 如果不是、请提供该产品的合适器件。

扬声器规格:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/pastedimage1721027447523v3.png

放大器原理图:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/pastedimage1721027410318v2.png

R311和 R312为 DNP。

此致、

Chethan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    图像太小且质量很低、我无法阅读。 请附加较大的图像。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    请查找随附的文档以供参考。

    e2e.ti.com/.../TPA3137.pdfe2e.ti.com/.../E060_2D00_0496_2D00_001-Speaker.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    扬声器应该没问题、但原理图上有一些注释。 如果在 BTL 模式下使用器件、则需要将引脚14拉至接地。 这意味着 R308应为 DNP、R310应填充0欧姆电阻。 此外、Plimit 上不需要 C246。

    我想查看输出和输入的示波器屏幕截图。 根据70%卷的含义、您可能正在开始剪切。

    此致、

    Ramsey