This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:低功耗模式和睡眠模式

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386677/taa5242-low-power-mode-and-sleep-mode

器件型号:TAA5242

工具与软件:

大家好、团队成员:

睡眠模式和低功耗模式之间有何区别? 它们是否相同?

如果相同、则进入睡眠/低功耗模式的触发器是无音频时钟、还是 MD4和 MD5为高电平?

如果存在音频时钟并且 MD4/5为高电平、那么是否仍处于激活模式?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    是的、睡眠模式和低功耗模式含义相同。 有关进入 SLEEP 模式的过程、请参阅数据表的第9.2.3节。 工作模式配置专为您的应用量身定制、相关流程如数据表第8.4.1节所示。 MD4和 MD5引脚主要用于配置 单端或差分输入模式。 谢谢你。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我了解睡眠模式和低功耗模式是相同的。

    9.2.3的设计过程不清楚*根据所需配置上拉至 IOVDD 或下拉至 MD1至 MD6引脚上的 VSS。* MD4设置为低电平、MD5设置为高电平与 MD4设置相同、MD5为高电平?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    您能否说明一下"MD4设置为低、MD5设置为高与 MD4设置为高、MD5设置为高"的含义。 如果 MD4为低电平且 MD5为高电平、则模拟输入配置为 差分输入:交流或直流耦合。 如果 MD4和 MD5都为高电平、则模拟输入配置为 差分输入;交流或直流耦合;低功耗模式。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

     差分输入;交流或直流耦合与 差分输入;交流或直流耦合;低功耗模式之间有何区别?

    要进入低功耗模式、必须使用 MD4和 MD5的高电平设置? 如果100ms 后没有时钟输入、 器件可以进入 低功耗模式、MD4为低电平、MD5为高电平?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    不同之处在于、有一个情况下、器件将处于低功耗模式。 如果 MD4和 MD5为高电平、则器件将进入低功耗模式。 睡眠模式与低功耗模式相同。  要使该器件在处于活动状态后进入低功耗模式、必须停止时钟: 等待至少100ms 以允许该器件完成关断序列、然后根据要求将 MD0更改为 MD5来更改模式配置。 仅当 MD4和 MD5为高电平时、器件才会处于低功耗模式。 谢谢。

    此致、

    Sam