This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204:HP 通道和 LO 通道输出环境立体声的压缩曲线如何保持一致?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387999/tlv320aic3204-tlv320aic3204-how-can-the-compression-curves-of-hp-channel-and-lo-channel-output-ambient-stereo-be-consistent

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

我使用3204的 LO 和 HP 通道进行环境立体声、设置相同的 AGC 和 DRC 参数、LO 和 HP 硬件电路参数相同、但 LO 和 HP 输出环境立体声的压缩曲线不一致、造成这种情况的原因是什么? 如何让它们在不更改寄存器设置的情况下输出相同的曲线?

惠普:

低:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    获得这些曲线的测试程序是什么?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    耳机输出和线路输出的 AGC 和 DRC 积分器配置相同。

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC-loopback-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    感谢您提供的脚本。 这很有帮助。 但我还需要详细了解用于测试的硬件。 编解码器的输入信号是什么? 您要测量输出引脚上的电压吗? 您是否正在使用麦克风等?

    谢谢!
    Jeff McPherson