This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:敬请建议通过 LM324进行音频路由、但不能正常工作

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1, LM324, TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387990/tpa6304-q1-kindly-suggest-the-audio-routing-through-lm324-it-will-work-are-not

器件型号:TPA6304-Q1
主题中讨论的其他器件: LM324TPA6404-Q1

工具与软件:

您好!
我从事放大器设计、也就是 采用原型设计的放大器(TPA6304-Q1)汽车级器件型号。 该放大器需要4个单端输入。
 
我的设计只有一个单端音频输入、电源为5V、因此我计划通过使用具有缓冲模式的 LM324运算放大器使用分离器。 请参阅随附的路由图
 
如果这些选项可行、请告知我。 或者建议其他一些解决方案。
 
此致
Pandian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandian,

    驱动100k Ω 电阻器的源是什么?  如果源极输出阻抗较低、则可达100k、并且无需使用 LM324电路、并且源极可通过电容器直接连接至所有4个输入。 有关输入端的正确连接、请参阅数据表中的应用原理图。

    此致、
    Gregg Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai, Gregg Scott,

    感谢您的答复。

    耳机的输出(L&R)直接连接到100k 电阻器。?

     是否需要 LM324?

    此致、

    Pandian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    您不能将源的左声道和右声道连接在一起。  这些电容器需要相加、然后连接到 TPA6404-Q1的输入端。

    我假设耳机输出具有左右输出以及共用接地。  将一个100K 电阻器与每个输出串联。  将100K 电阻器的另一端连接在一起。  这个连接将位于数据表应用电路原理图上的0.47 μ F 电容器上。  所有0.47uF 电容器 将在输入侧(而不是 IC 侧)连接在一起。   

    此致、
    Gregg Scott