This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:如何修复 TAS5825MEVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, PCM1808EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387654/tas5825mevm-how-to-fix-the-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: PCM1808EVM

工具与软件:

我需要帮助修复 TAS5825MEVM 电路板。 我遇到了 bck、DOUT 和 LRCK 的奇怪信号、如下图所示。 您能否提供 FAE 的联系信息、我可以直接向其发送电子邮件以迅速得到回复?

此致、

BAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAZ:

    三个信号是否来自 PCM1808EVM 进入 TAS5825MEVM (您连接的线程)、您是输入 SDOUT 还是 SDIN? 请检查您的输入时钟比率、以确保它们与输入音频文件的器件和 TAS5825MEVM 兼容。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    实际上、我曾尝试将 TAS5825EVM 直接连接到 PCM1808EVM、如下图中的测试设置所示(三个信号连接到 LRCK、BCK 和 SDIN)、从 PC 播放音频文件。 但是、它不起作用。 所以、我曾尝试将 TAS5825EVM 与 PurePath 控制台主板连接并从 PPC3播放音频文件、但仍未正常运行。 然后、我在 TAS5825EVM 上探测了三个数字音频信号(LRCK、BCK 和 SDIN)、并在我的上一主题中提供了波形。 从主板获得的信号相同、但振幅很小。

    我需要您的真诚帮助来指导我如何解决此电路板上的问题。

    此致、

    BAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAZ:

    在设置中、请尝试在 D1上方的点添加一个3.3V 电源。 如果这样没有任何变化、您可以尝试降低时钟频率并让我知道您看到的内容。 谢谢。

    此致、

    Sam