This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:DOUT 在 SLEEP 模式下悬空

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388224/pcm1861-dout-floarting-at-sleep-mode

器件型号:PCM1861

工具与软件:

您好!

我们的客户询问、在 PCM1861睡眠模式下、DOUT 悬空或 HiZ 情况下是否存在任何损坏。

自从我查看了数据表、DOUT 是数字输出、因此我认为在客户案例中不会发生任何重大问题。

您能否检查此用例中是否存在任何特殊问题、或者是否会发生损坏。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不会造成损坏、您可以在睡眠模式下使 DOUT 悬空。 谢谢。

    此致、

    Sam