This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204EVM:如何使用两个麦克风分别路由到 HP 和 LO?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379775/tlv320aic3204-tlv320aic3204evm-how-to-use-two-mics-to-route-to-hp-and-lo-respectively

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用3204EVM 调试、我想使用 IN1和 IN3分别路由到 LO 和 HP 通道并实现立体声效果、我配置了寄存器、但发现 IN1无输入、LO 无输出、您能不能说明原因是什么、下面是我的寄存器配置:e2e.ti.com/.../AGC1.6.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    要进行故障排除、首先确认 IC 的电源、然后确认 I2S 时钟频率正确。 然后分别测试录制和播放路径。

    确保向 IN1提供干净的信号、并仅测试记录路径、确认 DOUT 上存在有效数据。 对播放路径重复相同步骤。 AIC3204 GUI 的典型配置选项卡中提供了脚本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    I Connected IN1具有与 IN3相同的偏置电压和下拉电阻器。 现在、IN1的声音可以路由到 LO、IN3可以路由到 HP。 HP 通常可以产生环境立体声效果、但 LO 没有环境立体声效果。 我的寄存器配置有什么问题吗? 请为我看一下。 非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我将在白天详细了解寄存器配置。 但是、要进行测试、请隔离录制和播放脚本、以确保每个信号路径正常工作。 此外、写入顺序很重要、AGC 应在 ADC 和 DAC 上电/取消静音后执行、并请在示波器上确认时钟正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    隔离录制和播放脚本是否意味着将页0寄存器60设置为0、不使用信号处理块? 当我将其设置为0时、麦克风和耳机停止工作。 如何测试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我所说的隔离是指在循环到 DAC 信号路径之前、验证 ADC 路径以及任何音频处理设置是否正常工作。  

    AIC3204 GUI 中提供了预设脚本、您可以以此为起点。 然后根据需要修改/添加寄存器。

    音频录制(ADC 路径)示例:

    ###############################################
    # High Performance Stereo Recording
    # ---------------------------------------------
    # PowerTune mode PTM_R4 is used for high
    # performance 16-bit audio. 
    #
    # For normal USB Audio, no hardware change
    # is required.
    #
    # If using an external interface, SW2.4 and
    # SW2.5 of the USB-ModEVM must be set to
    # HI and clocks can be connected to J14 of
    # the USB-ModEVM.
    #
    # IN1L/R is routed to the LADC/RADC in a
    # single-ended manner.
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Software Reset
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # Initialize the device through software reset
    w 30 01 01
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Clock Settings
    # ---------------------------------------------
    # The codec receives: MCLK = 11.2896 MHz,
    # BLCK = 2.8224 MHz, WCLK = 44.1 kHz
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # NADC = 1, MADC = 2
    w 30 12 81 82
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Signal Processing Settings
    ###############################################
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # Set the ADC Mode to PRB_P1
    w 30 3d 01
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Initialize Codec
    ###############################################
    #
    # Select Page 1
    w 30 00 01
    #
    # Disable weak AVDD in presence of external
    # AVDD supply
    w 30 01 08
    #
    # Enable Master Analog Power Control
    w 30 02 00
    #
    # Select ADC PTM_R4
    w 30 3d 00
    #
    # Set the input powerup time to 3.1ms (for ADC)
    w 30 47 32
    #
    # Set the REF charging time to 40ms
    w 30 7b 01
    #
    ###############################################
    
    
    
    ###############################################
    # Recording Setup
    ###############################################
    #
    # Select Page 1
    w 30 00 01
    #
    # Route IN1L to LEFT_P with 20K input impedance
    w 30 34 80
    #
    # Route Common Mode to LEFT_M with impedance of 20K
    w 30 36 80
    #
    # Route IN1R to RIGHT_P with input impedance of 20K
    w 30 37 80
    #
    # Route Common Mode to RIGHT_M with impedance of 20K
    w 30 39 80
    #
    # Unmute Left MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB
    # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB
    w 30 3b 0c
    #
    # Unmute Right MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB
    # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB
    w 30 3c 0c
    #
    # Select Page 0
    w 30 00 00
    #
    # Power up LADC/RADC
    w 30 51 c0
    #
    # Unmute LADC/RADC
    w 30 52 00
    #
    ###############################################
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我在您提供的脚本上添加了 DAC 播放配置、将计算机与 EVM 连接、HP 和 LO 播放计算机的音频、HP 播放的音量高于 LO。 然后添加环境立体声配置、LO 可以输出立体声增益效应、但 LO 的立体声增益效应也低于 HP 的立体声增益效应。 我检查了 EVM LO 和 HP 的外围电路、发现使用的电阻和电容不同。 我的问题是:

    1. LO 和 HP 体积的差异是否是外围电路的差异造成的? 如果 LO 的外围电路修改为与 HP 一致、它们能否输出相同的音量?

    2、LO 开始播放 AGC 增益 POP 声音如何解决?

    PS:我现在的要求是使用分别对应于 HP 和 LO 的 IN3和 IN1作为左右声道来输出相同的环境立体声增益效果、而不涉及音频传输。

    以下寄存器配置可让 EVM 通过 HP 和 LO 播放计算机音频:

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC.txt

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    1.音频性能可通过 SNR、DR 和 THDN 进行量化。 这会影响输出的感知音量、因此请注意电气特性表中规格的差异。 另请注意使用的测试条件和负载。 此外、输出端的 RC 滤波器确实会影响输出、因为输出驱动器是针对不同的负载和用例(即 D 类放大器、耳机放大器、扬声器等)设计的。

    2.故障排除:

    • 禁用 AGC 时是否会出现此弹出?
    • 应用到信号的最大增益是多少? 输入信号电平是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    关于 LO 通道 Pop 声音、禁用 AGC 也会有 Pop 声音、是否还需要连接 Rpop 电路(如 HP 通道)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    LO 中出现的噗声噪声通常是由电源序列或播放序列引起的。 请确保脚本遵循数据表2.4.6中的序列概述。  

    我不建议为 LO 连接 Rpop 电路、因为它们是为 HPOUT 提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    我们的应用场景包括耳机放大器、连接到 LOL、LOR、HPL 和 HPR 的扬声器。 当前问题在于、LOL 连接到扬声器的正极侧、而 LOR 连接到扬声器的负极侧。 HPL 连接到正极转角、HPR 连接到负极转角。 两个扬声器的声音效果不一致。 LOL 和 LOR 扬声器发出嗡嗡声。 HPL 和 HPR 扬声器良好(无嗡嗡声)。

    如何解决此问题(LOL 和 LOR 扬声器有嗡嗡声)? 如何设置软件和硬件?

    以下是喇叭:的寄存器配置和线路连接

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_DAC-loopback--_2D00_-_6F522C67_.txte2e.ti.com/.../PA-_2D00_-V1.5.pdfReagards。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我已经加入了我们的编解码器专家来帮助支持您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    线路驱动器没有特殊的爆裂声保护、因此可能无法消除所有噼啪声。 但是、为了缓解这种情况、我建议按以下顺序操作:

    为 DAC 上电

    上电线路驱动器

    撤消 DAC 的静音

    撤消线路驱动器的静音

    在线路驱动器取消静音并上电后、当前序列会使 DAC 静音。 最佳实践是在信号流方向上电并取消静音。

    此致、
    Jeff McPherson