This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:STM32F405与 TLV320AIC3104IRHBR 进行通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388736/tlv320aic3104-communication-stm32f405-with-tlv320aic3104irhbr

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

我正在尝试通过 i2c 和 I2S 与 STM32F405通信 TLV320AIC3104。 但是、我此次通信不成功。 在 ST 社区中打开一个论坛、如果有人可以说明此项目、我将在其中详细介绍原理图和代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Comunicação STM32F405 com TLV320AIC3104IRHBR - STMicroelectronics 社区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Italo:

    我们可以提供支持、但仅限于编解码器方面。 根据阅读 ST 博文、您的问题是让 I2S 主机在 STM32F405上运行、对吗? 控制器是否应该提供所有 I2S 时钟、或者您是否希望通过编解码器提供这些时钟?  

    您希望使用编解码器录制吉他信号、通过 I2S 传递到控制器、然后返回到编解码器以由 DAC 播放?  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的问题是通过 I2S 传输数据不会发生、无论是 DIN 还是 DOUT。 STM 生成所有时钟、并且是通信中的主器件。 从原则上讲、STM 代码方面的一切都很好、我很担心编解码器连接是否错误(虽然我已经在数据表上检查过几次、似乎没问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Italo:

    DIN 应该来自 STM、但是如果编解码器没有 DOUT、那么就不会有 DIN。

    您如何配置编解码器? 您是否能够将 I2C 写入编解码器?

    此致、
    Jeff McPherson