This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:此器件可以安全处理的最大反向电源电压是多少?

Guru**** 2541890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388754/opa1678-what-is-max-reverse-supply-voltage-this-device-can-safely-handle

器件型号:OPA1678

工具与软件:

你(们)好  我正在使用此运算放大器设计一款新型便携式产品。

由于本产品将使用外部电源、我希望包含反极性电源保护功能、该功能会 在断开之前将错误的反向电源电压钳位到-0.45V (最大值)。

在阅读该器件的数据表时、我只能在"6.1绝对最大额定值"下看到引用的最大电源电压。

最小电源电压是否可以为负电压(小于0.45V)长达5秒而不会损坏器件?

此致 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源引脚上的反极性故障情况会将 P 基板正向偏置到连接到 正电源轨的 P 沟道晶体管的 n 阱、从而产生电流。 然而、只要所有其他引脚都悬空、在25°C 的0.45V 反向电源条件下、电流电平就应限制在远低于1mA 的水平、并且不应发生损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复 Marek。

    因此、我唯一担心的是您说"只要所有其他引脚都悬空"。  所有器件信号 IO 都将通过周围电路通过电阻连接到电源轨。  实际上、所有其他引脚都将位于器件 Vdd 和 VSS 之间(-0.45V 和0V)。

    您能否确认您 的意思是 "只要所有其他引脚的电压介于器件 Vdd 和 VSS 之间的某个位置"?

    抱歉是阻抗太大、但我想进行检查、以防需要在器件 IO 引脚上添加其他保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样的。  我的主要问题将是、是否有任何 I/O 引脚连接到电源轨之外的电压电势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Marek。

    这是合理的、能够充分回答我的问题。  非常感谢。