This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:PPC3请求失败

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388811/tas6584-q1-ppc3-request-failed

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

嗨、大家好!

我在尝试申请 PPC3来进行 TAS6584开发时遇到问题。 尽管遵循错误消息建议(包括重新启动浏览器、清除 Cookie 和检查浏览器隐私设置)、但问题仍然存在。 您能帮我解决这个问题吗? 错误信息请参见以下信息。

谢谢!

Henry H

PUREPATHCONSOLE   适用于音频系统设计和开发的 PurePath Console 图形开发套件

-------------------------------------------------------

服务不可用

500错误

服务暂时不可用。 请稍后重试、或尝试按以下步骤操作:

  • 重新启动浏览器
  • 清除浏览数据中的 Cookie
  • 在浏览器的隐私设置中禁用广告拦截器

如果这些步骤不起作用、请 联系支持人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

     您的电子邮件地址是什么? 我看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我的电子邮件是 heng.huang@dreamsmart.com。 我公司制造智能手机和汽车。 这是我的工作电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry

     没问题、您应该能立即获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    非常感谢

    BR、

    亨利