This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:LOL/LOR 下的 DAC 输出开始从4kHz 衰减

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381441/tlv320aic3254-q1-dac-output-in-lol-lor-start-to-decay-from-4khz

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

工具与软件:

德语:

客户发现当使用最大输入24kHz 信号时, DAC 输出 LOL/LOR 开始从4kHz 衰减,您能帮助检查潜在的根本原因吗? 那么我们可以逐个进行检查。 谢谢。

以下波形没有输出负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期三之前更新主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格拉斯:

    此波形是连接到音频放大器时的波形、您可以看到 4kHz 发生显著衰减。 可能是寄存器配置问题。 您是否碰巧有详细的寄存器配置指南? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我会深入研究这一点、但 AIC3254 GUI 中有用于录音和回放信号路径的预设脚本。 您可以对块进行编辑、并将其记录在命令行界面选项卡中、以便稍后更新脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    您使用什么信号作为器件的输入? 很难判断时域示波器信号中发生了什么情况。  

    若要将 TLV320AIC3254 EVM 设置为播放模式、请点击主 GUI 屏幕中"Typical Configurations"下的"Playback"。 然后、选择"High Performance Stereo Playback"、然后点击 GUI 中的"LOAD"。 然后、数字音频应路由到耳机输出和线路输出。 您可以通过在计算机上选择"USB-AudioEVM"作为音频设备并播放声音、通过耳机或线路听音来测试它是否正常工作。 一旦知道音频正在发送、您可以尝试播放频率扫描以查看4kHz 左右的信号会发生什么情况。  

    如果无法使 GUI 正常工作、它在您选择我所述的设置时生成的脚本如下所示:

    ##########################################################################################################
    #时钟设置
    #--------------------------------------------------------
    #编解码器接收:MCLK = 11.2896 MHz、
    # BLCK = 2.8224 MHz、WCLK = 44.1kHz
    ##########################################################################################################
    #
    #选择第0页
    W 30 00 00 00
    #
    # NDAC = 1、MDAC = 2
    我的心8128
    #
    ##########################################################################################################

    ##########################################################################################################
    #信号处理设置
    ##########################################################################################################
    #
    #选择第0页
    W 30 00 00 00
    #
    #将 DAC 模式设置为 PRB_P8
    W 30 3c 08.
    #
    ##########################################################################################################

    ##########################################################################################################
    #初始化编解码器
    ##########################################################################################################
    #
    #选择第1页
    W 30 00 01
    #
    #在存在外部时禁用弱 AVDD
    # AVDD SUPPLY
    W 30 01 08
    #
    #启用主模拟电源控制
    W 30 02 00
    #
    #将输入上电时间设置为3.1ms (对于 ADC)
    第30页47 32.
    #
    #将 REF 充电时间设置为40ms
    W 30 7b 01
    #
    ##########################################################################################################

    ##########################################################################################################
    #播放设置
    ##########################################################################################################
    #
    #选择第1页
    W 30 00 01
    #
    #取出
    W 30 14 25
    #
    #将 LDAC/RDAC 路由到 HPL/HPR
    W 30 0c 08
    #
    #将 LDAC/RDAC 路由到 LOL/LOR
    W 30 0e 08
    #
    #启动 HPL/HPR 和 LOL/LOR 驱动程序
    W 30 09 3C
    #
    #解除 HPL/HPR 驱动器静音、0dB 增益
    W 30 10 00 00
    #
    #解除 LOL/LOR 驱动器静音、0dB 增益
    W 30 12 00 00 00
    #
    #选择第0页
    W 30 00 00 00
    #
    # DAC => 0dB
    W 30 41 00 00
    #
    #开机 LDAC/RDAC
    宽30 3f d6
    #
    #取消 LDAC/RDAC 静音
    W 30 40 00
    #
    ##########################################################################################################

    如果这解答了您的问题、或者 DAC 输出是否仍然存在问题、请告诉我。  

    此致、
    J·米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里斯:

    我应用一个 EVM 进行测试、我想知道是否使用 USB 连接到 PC、如何在 TLV320AIC3254 CS 中选择音源、我发现3254 CS 具有模拟输入、但没有像下面中所示的 PPC3那样的 USB 输入。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一周的剩余时间内不在办公室、但我最迟会在周一前回复您。 感谢您的理解。

    -mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、EVM 应自行建立为您计算机上的音频输出设备、而无需使用 EVM 软件。 在 软件的模拟输入屏幕中、它不会作为单独的源显示在编解码器中、因为通过 USB 来自计算机的音频会被归类为编解码器中的数字音频。 这样、它绕过器件的 ADC、只通过 DAC 或 DSP、然后通过 DAC 向外发送计算机数字音频。 您应该能够通过编解码器播放音频、而无需使用软件、只需在您的 Windows 声音设置中选择"USB-AudioEVM"作为计算机上的输出设备即可。 如果这导致没有声音输出、请在软件的"Playback"配置屏幕中加载"High Performance Stereo Playback"(高性能立体声回放)预设。  

    如果您需要测试通过 ADC 连接的设备的声音、建议使用从计算机耳机输出连接到 EVM 上麦克风输入插孔的3.5mm 辅助电缆、并通过计算机播放声音、就像连接的电缆是耳机一样。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!
    MIR