This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:struct snd_soc_di_di_driver's 配置

Guru**** 2432600 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388365/pcm3168a-struct-snd_soc_dai_driver-s-configuration

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

尊敬的专家:

我使用不同的配置对 结构 snd_soc_di_di_driver 进行了一些测试、结果如下所示:

配置一:

static struct snd_soc_dai_driver pcm3168a_dais[] = {
	{
		.name = "pcm3168a-dac",
		.id = PCM3168A_DAI_DAC,
		.playback = {
			.stream_name = "Playback",
			.channels_min = 1,
			.channels_max = 8,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
	{
		.name = "pcm3168a-adc",
		.id = PCM3168A_DAI_ADC,
		.capture = {
			.stream_name = "Capture",
			.channels_min = 1,
			.channels_max = 6,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_96000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
};

结果:当播放单声道(立体声) wav 文件时、VOUT1\VOUT2具有音频信号、VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8没有 aduio 信号。

当播放 8通道 wav 文件时、 VOUT1\VOUT2 VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8都具有 aduio 信号。

配置2:

static struct snd_soc_dai_driver pcm3168a_dais[] = {
	{
		.name = "pcm3168a-dac",
		.id = PCM3168A_DAI_DAC,
		.playback = {
			.stream_name = "Playback",
			.channels_min = 1,
			.channels_max = 4,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
	{
		.name = "pcm3168a-adc",
		.id = PCM3168A_DAI_ADC,
		.capture = {
			.stream_name = "Capture",
			.channels_min = 1,
			.channels_max = 6,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_96000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
};

结果:  当播放单声道(立体声) wav 文件时、VOUT1\VOUT2具有音频信号、VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8没有 aduio 信号。

当播放 8通道  wav 文件时、 VOUT1\VOUT2 VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8都具有 aduio 信号。

当播放8通道 wav 文件时、 VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8如何也具有 aduio 信号?

配置三:

static struct snd_soc_dai_driver pcm3168a_dais[] = {
	{
		.name = "pcm3168a-dac",
		.id = PCM3168A_DAI_DAC,
		.playback = {
			.stream_name = "Playback",
			.channels_min = 7,
			.channels_max = 8,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
	{
		.name = "pcm3168a-adc",
		.id = PCM3168A_DAI_ADC,
		.capture = {
			.stream_name = "Capture",
			.channels_min = 1,
			.channels_max = 6,
			.rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_96000,
			.formats = PCM3168A_FORMATS
		},
		.ops = &pcm3168a_dai_ops
	},
};

结果:  

当播放单声道(立体声) wav 文件时、VOUT1\VOUT2\VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8都具有 aduio 信号。

当播放 8通道  wav 文件时、 VOUT1\VOUT2 VOUT3\VOUT4\VOUT5\VOUT6\VOUT7\VOUT8都具有 aduio 信号。

我想问:

1. PCM3168A 中 CHANNELS_MIN\CHANNELS_max 的特别含义是什么?  

在上下文播放时、CHANNELS_MIN\CHANNELS_max、DIN1-DIN4、VOUT1-VOUT8之间的相应关系是什么?

在上下文捕获时、  CHANNELS_MIN\CHANNELS_max、DOUT1-DOUT3、VIN1-VIN6之间的相应关系是什么?

2.如果可以有四个播放设备(例如 pcmC0D0p、pcmC0D1p、pcmC0D2p、pcmC0D3p)、 pcmC0D0p 绑定到 VOUT1&VOUT2、 pcmC0D1p 绑定到 VOUT3&VOUT4、pcmC0D2p 绑定到 VOUT5&VOUT6、pcmC0D2p 绑定到 VOUT3&VOUT7?

    四声道的音频音频和音频的音频。当使用 pcmC0D0p 播放六声道(单声道\立体声\三 声道\四 声道\...\八 声道)文件时、仅 VOUT1&VOUT2可以听声音、VOUT3-VOUT8不能听声音;当使用 pcmC0DT4和 VOUT3\三声道播放时、只能听到声音。

谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请有人帮忙。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    今天就回复了,谢谢!

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢、非常感谢。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    1. PCM3168A 中 CHANNELS_MIN\CHANNELS_max 的特别含义是什么?  

      channels_min \ channels_max 对应于可支持的最小和最大音频文件数。

    我必须提醒你,有一个函数会将 channel_max ,-  pcm3168a_update_fixup_pcm_stream (),它会将 playback.channels_max 固定 为 8 ,将 capture.channels_max 固定  为6。

    2.如果可以有四个播放设备(例如 pcmC0D0p、pcmC0D1p、pcmC0D2p、pcmC0D3p)、 pcmC0D0p 绑定到 VOUT1&VOUT2、 pcmC0D1p 绑定到 VOUT3&VOUT4、pcmC0D2p 绑定到 VOUT5&VOUT6、pcmC0D2p 绑定到 VOUT3&VOUT7?

    这是我们尚未尝试的功能。 您可以添加  pcm3168a_dais  数组的成员以添加播放设备。  但随后 pcm3168a_di_opswill 必须进行修改、这将是一个更复杂的部分。  

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好的、非常感谢。

    此致!