This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:触发过流的响应时间

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387620/tpa3111d1-q1-response-time-to-trigger-overcurrent

器件型号:TPA3111D1-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

在上一个 QA 中、您的团队回答说、如果2.5A 电流由于过流而流经、器件将关闭。

从过流 到关断器件的响应时间是多长?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hirata

     在内部约150ns、OC 检测到之间、以将输出完全设置为 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shadow-San、

    我理解、感谢您的回答!

    此致、

    平田