This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:如何在没有 XMOS 的情况下使用智能放大器功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387667/tas2781-how-to-use-smart-amp-function-without-xmos

器件型号:TAS2781

工具与软件:

我在检查一个新的放大器芯片、也在检查 TAS2781
因为智能放大器的功能极具吸引力。
我需要 PPC 软件。

我看了 EVM 的文档和电路配置、发现有必要 xMOS 的连接结构。
我不能在产品中放置 xmos。

在 EVM 上执行调优后、我是否需要将该应用于实际产品来运行调优或 PPC 中的任何其他函数? 或者有其他方式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyosang:  

    XMOS 仅用于 EVM、以便通过 USB 连接到 PC 实现轻松测试。 此 IC 仅处理 USB->I2S/I2C 转换。 最终产品中不需要该器件。 所有智能放大器算法都将在 TAS2781本身内部运行。

    要在不使用 XMOS 的情况下评估器件、您可以这么做  

    -移除 J24并将外部 I2S/TDM 源连接到 J28输入接头

    -插入 J25并将外部 I2C 连接到输入接头 J28

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到任何进一步的问题、请告诉我