This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392:中断模式:"level active"功能如何?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389097/src4392-src4392-how-does-the-interrupt-mode-level-active-function

器件型号:SRC4392

工具与软件:

您好!

我们正在使用4个串联的 SRC4392部件(使用同一个中断线路)、并且正在尝试检测数据的锁定/解锁。

我在上升沿进行了该设置、可以检测哪个器件具有锁定、但如果没有为不同情况(锁定错误/无错误)设置上升/下降沿活动状态、我似乎无法找到一种找到解锁的方法。

这可以使用 DIR 解锁错误中断模式的"Level Active"选项吗、这种情况会触发两个边沿还是直接连接到锁定错误的状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    尽管我从未 尝试过、但我认为可以使用  DIR 解锁错误中断模式的级别操作。 你可以使用寄存器18位4和5 ,默认情况下它是在上升沿,但我 更喜欢逐级选项,因为它直接连接状态而不是边沿。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。 好的、如果我理解对了、那么只要任何部件上出现锁定错误、中断就会被拉低。

    因此、在使用多个器件时、我不会使用该中断线路作为中断、就像即使其中一个器件发生锁定错误一样、中断线路将被拉低、直到所有器件都没有锁定错误。 这不适用于我们正在执行的操作、因为我们可能有1个部分有锁定、3个部分没有锁定。

    相反、是否有任何方法可以检查锁何时没有错误? 我可以在启动时通过将中断模式更改为"下降沿"来实现这一点、但当在运行时动态更改中断模式(作为触发器)时、似乎无法获得预期的输出。 我还尝试在0x16中设置 VBIT 掩码(设置为下降沿)、但这似乎只在一些时间内起作用、不可靠。

    是否有办法直接检查接收器锁定状态而不使用 LOCK 引脚输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我想你只能告诉什么时候有一个锁定错误和中断,但你不能告诉哪个单元造成了它,除非你拿出额外的电路来显示准确的线。 这就是为什么我更喜欢使用电平而不是边缘 ,因为我可以使用简单的数字门来检测特定的线路与 额外的电路,

    在我看来  、使用 LOCK 引脚是检查 接收器锁定状态的唯一方法。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    好的-感谢您的帮助!

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    您能否确认 LOCK 引脚在路由到 GPIO 的输入时是否需要上拉电阻。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    锁定引脚是一个输出引脚并且正在被驱动、因此当它作为输入馈送到另一个芯片时、不需要任何上拉/下拉。

    此致、

    Arash