This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6582-Q1:TAS6582低延迟路径延迟

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390047/tas6582-q1-tas6582-low-latency-path-latency

器件型号:TAS6582-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

 关于低延迟路径、

1. 48kHz 时的采样率、 低延迟路径?中的群延迟值是多少

2. 采样率为48kHz,  正常 路径中群延迟的值是多少?

3、需要把 低延时通道和 正常 通道的两个信号结合起来、发现 发生了一些 com 滤波器的现象。

我们需要向低延迟 路径添加多大的延迟?

感谢您的支持、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第6.5节"电气特性"(第11页)中的数据表包含您需要的数据。 在48kHz 下 TaudioLA 为22个样本、TLLPLA 为6个样本。  

    对于此类应用、低延迟路径应该是一条更快的路径、以实现主动噪声消除。  为什么您希望它的延迟与正常路径相同?

    此致、
    Gregg Scott