This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2的设计评审

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382379/tpa3116d2-the-design-review-for-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

您好!

请查看 TPA3116D2的原理图。

BTW、 谢谢、请为我们是否可以在 PBTL 中使用单端输入进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能提供更清晰的文件,如 pdf 或 STH。

    屏幕短语是如此模糊。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    Plesae 指的 PDF:

    e2e.ti.com/.../TDA3116D2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    因为这是一个高功率放大器。 不确定应该在客户的设计中输出多少功率。

    对于这种高功率器件、在输出端使用铁氧体磁珠的情况似乎非常罕见。 LC 滤波器应该更好。

    单端输入还未经我们验证。 我们不建议这样使用。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们使用了 TPA3116D2、但不能使用 PBTL 模式(BTL 模式是正常模式)、您是否还可以再次查看原理图并检查此设计是否存在任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    你的鸡巴看起来太奇怪了。 我们不建议这样使用。

    如果使用 btl 连接、请参阅我们的数据表。

    Tks

    Jesse