This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:GUI 错误消息

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390306/ulc1001-drv290xevm-gui-error-message

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助此消息吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    在弹出窗口时、您是否成功更新了 USB2ANY 固件? 您必须使用一个小引脚(如回形针)来按住 BSL 按钮并更新 USB2ANY 固件。 然后、它应该会连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Griffin

    感谢您的指导。

    我曾尝试连接、但有时我已连接。

    然而、启用清洗模式后、当电源电压为12伏时、电流瞬间仅为0.3安。
    EVM 电路板显示为9~16V、8A、但我想知道它是否正常工作、因为流动的电流比预期要小

     

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    您正在使用什么镜头盖? 新的 LCS-FL-RNG15?

    请从安全资源- ULC-DESIGN 下载配置文件。 此外、确保使用的是同一 Secure Resources 文件夹中的最新 GUI。