This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:为什么我申请的 TAS2564的 PPC 授权被拒绝

Guru**** 2926710 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390027/purepathconsole-why-was-the-ppc-authorization-for-tas2564-that-i-applied-for-rejected

部件号:PUREPATHCONSOLE
Thread 中讨论的其他器件:TAS2564、TAS2562

工具与软件:

为什么我申请的 TAS2564的 PPC 授权被拒绝、我无法再次申请。

2562的授权非常顺利,但2564有一些问题?

我只想将其用于蓝牙音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GaN:

    PPC3是运行不同设备应用的软件。 这意味着您首先下载并安装 PPC3、这并非特定于任何器件、然后您在其上添加不同的器件应用。 如果您已经安装了 PPC3软件、则需要请求让 TAS2564器件应用在 PPC3上运行。 以下是申请 TAS2564应用的链接: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2564-SW

    您提交申请后、请告知我、我们将立即批准您的申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交 tas2564的请求使用您的链接,请尽快批准我的请求,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们稍后会进行研究。 您能否给我们讲一讲此器件的用途? 什么是终端应用、您正处于设计阶段等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是 智能功率放大器。 最终应用是手机和蓝牙扬声器。 我们已经在设计阶段,以前计划使用 tas2562,但它的 能力是不够的。  后续需求要求每月10万张图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息、GaN。 您的 PPC3软件似乎尚未批准。 您能否在此处提交 PPC3的申请: https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE

    收到相应申请后、我们将批准您使用 PPC3和 TAS2564器件应用。 那么、您应该都已设置完毕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击您的链接时、它会显示: 您已被拒绝访问此资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 一周前就要求过一次,但我不知道为什么拒绝了。

    当我再次请求它时、它仍然显示:您已被拒绝访问此资源。

    我已成功申请2562之前、但2564被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们方面出于某种原因没有看到您的请求。 我们正在进行调查、并尝试手动批准您。 可能需要一两天的时间。 我会在问题解决后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN、您的电子邮件已在我们的系统中获得批准。 您是否可以重试下载 PPC3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我已经收到你批准的电子邮件,但下载并安装 ppc3,但它可用的应用程序没有 TAS2564,只有 2562和2557我去年要求   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装了 PPC3后、您需要添加 TAS2564应用。

    以下是申请 TAS2564应用的链接: https://www.ti.com/drr/opn/TAS2564-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么我应该下载在你的链接,它似乎没有任何东西我需要下载,他们都是 ducument

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该下载最后一个  tar.gz 文件。  

    以下是有关 如何手动安装 PurePath︎ Console 3器件应用程序的分步指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待 GaN。 很高兴能够提供帮助。 我现在将结束该主题帖。