This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:申请 PPC3 EVM 应用

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1388952/tas3251-request-for-the-ppc3-evm-app

器件型号:TAS3251

工具与软件:

您好、TI 专家!

我目前无法访问适用于 PPC3的 TAS3251 EVM 应用

虽然 已获批准、但 PPC3显示无可用的 EVM 应用

My TI 帐户为 minh.truonghoang@sonca.com.vn、非常感谢您的帮助。

此致

Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minh:

    我只是想确保您为应用请求和登录 PPC3使用了相同的电子邮件地址。 他们需要使用同一个 My TI 帐户。 另一个原因可能是您的 PC 上存在防火墙问题。 从我们方面来说、我们再次手动批准了您。 请查看是否可以解决问题。 如果不让我们知道,我们将试图达到它的底部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用同一个帐户登录 PPC3。 现在、我在可用的 MVC 应用中拥有"I2C Master"。 请您 也为我批准 TAS3251应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh、有时需要几个小时才能在批准后显示应用程序。 由于我们刚刚批准您几分钟前,请给它几个小时。 如果仍然没有显示、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  在可用的 MVC 应用中仍仅显示"I2C 主设备"。 我是否需要申请任何其他内容、我已经拥有这些内容的访问权限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、让我指派一位专家来研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minh:

    我们最近完成了涉及访问 PPC3应用程序的系统迁移。
    将尽快更新推送到 PPC3、以解决此问题。
    我正在努力让您同时使用一些手动说明、我们将很快返回并提供更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minh:

    更新 PPC3时、您可以按照此处所述的过程进行操作:

    [常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ Console 3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 现在可以手动安装。 感谢您的帮助

    此致、

    Minh