This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5086:TAS5086

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389211/tas5086-tas5086

器件型号:TAS5086

工具与软件:

我有一个关于 TAS5086 音频数模转换器的问题、

如何更改 PWM 开关频率?

默认频率为384KHz、但我需要192KHz!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您为什么希望在192kHz 的 PWM 频率下工作吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用高功率放大器、并且轨电压为+/-120、因此、要降低开关损耗、开关频率应低于250 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里不确定。 在 AM 回避模式下、如果将 FS 更改为24kHz、您可以获得192kHz 的 PWM 频率。  我将在内部检查并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的 PWM 频率固定为384kHz、通常无法更改。  

    请参阅以下文档。 这就是 AM 抑制模式、在该模式下、调谐器的开关频率可保持远离 AM 频率。  调谐器选择的 AM 频率可写入器件、并且该算法会选择合适的 PWM 开关频率来避免 AM。   

    https://www.ti.com/lit/an/slea040/slea040.pdf?ts = 1721759890630&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    数据表中的以下片段表明、在 AM 抑制模式下可以实现8*fs 的 PWM 频率、对于24kHz 的采样率、这意味着 PWM 频率为192kHz。

    这是一个旧设备、我没有在 AM 回避模式下实施的算法的任何详细信息。 因此 AM FREQUENCY 实际上必须写入寄存器0xDE 和 PWM FREQUENCY measured。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sanjay