请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390891/pcm6240-q1-cmrr-for-20hz-to-20khz
器件型号:PCM6240-Q1工具与软件:
嗨、团队:
数据表中的 CMRR 规格仅在1kHz 输入下额定运行。
您能给我一个20Hz 到20kHz 的 CMRR 图吗?
此致、