This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在设置寄存器配置后产生噪声

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390734/tlv320aic3204-get-noise-after-setting-register-configurations

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

我们在器件中使用了 TLV320AIC3204音频编解码器。 在配置下面提到的寄存器时、它会在扬声器/耳机中引入噪声。

i2cset -f -y 3 0x18 0x00 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x01 0x01
i2cset -f -y 3 0x18 0x0B 0x81
i2cset -f -y 3 0x18 0x0C 0x84
i2cset -f -y 3 0x18 0x0D 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x0E 0x40
i2cset -f -y 3 0x18 0x3C 0x08
i2cset -f -y 3 0x18 0x00 0x01
i2cset -f -y 3 0x18 0x01 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x02 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x7B 0x01
i2cset -f -y 3 0x18 0x14 0x25
i2cset -f -y 3 0x18 0x0A 0x02
i2cset -f -y 3 0x18 0x0C 0x08
i2cset -f -y 3 0x18 0x0D 0x08
i2cset -f -y 3 0x18 0x10 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x11 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x09 0x30
i2cset -f -y 3 0x18 0x00 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x3F 0xD4
i2cset -f -y 3 0x18 0x40 0x00
i2cset -f -y 3 0x18 0x00 0x01
i2cset -f -y 3 0x18 0x03 0xC0
i2cset -f -y 3 0x18 0x04 0xC0

按照该顺序、当我们设置突出显示的寄存器时、它将产生噪声。 我附加了音频编解码器器件的原理图。

请帮助我们消除不必要的噪声。 如有其他需要、请告知我。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严苛、

    此 TT 看起来与您之前报告的此问题相同: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377906/tlv320aic3204-not-able-to-capture-the-audio-on-headphone

    现在您可以录制音频了吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上一个主题与音频采集相关。 这样仍然是开放的。

    该主题与播放音频有关。 在开始音频播放之前、我们需要配置寄存器。 为此、我提供了寄存器顺序。

    通过此寄存器配置、我们可以播放音频、但其中包含噪声。 您能为我提供指导吗、我该如何减少/消除该噪声?

    谢谢。此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您会在输出上得到什么样的噪声? 它是白噪声吗? 这是一个音调吗? 您能提供测量吗?

    谢谢!
    Jeff McPherson