This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:输出不平衡

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389791/opa1662-unbalanced-outputs

器件型号:OPA1662
Thread 中讨论的其他器件:OPA1652

工具与软件:

您好!

我将 该电路设计并制造 为差分 ADC 输入级。

如果 我选择 x4增益或 x8增益(更改 R3值)、则输出完全不平衡。

如果使用万用表测量  两个输出端的差分电压、这是正确的。

如果测量单端电压(每个输出与地之间)、结果不相等、例如在0.2V 输入和 x8增益下、VF1为1.4V、VF2为-0.2V。

这种行为的原因可能是什么? 也许这不是适合该应用的最佳运算放大器? 我的电路出了什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michele、

    OPA1652是一款电源电压为+/-2.25V 至+/-18V 的高电压运算放大器。   尽管该部件将使用+/-2.5V 电源工作、但其线性输入共模电压范围 被限制在-2V 至+0.5V 之间、而其输出范围介于+/-1.7V 之间-请参见下文。  因此、我相信您看到的问题是超出其线性工作范围之一导致的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,非常感谢你的帮助 Marek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝您设计顺利。