This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:结温

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391795/tas5431-q1-junction-temperature

器件型号:TAS5431-Q1

工具与软件:

您好!

您可以告诉我 TAS5431-Q1的结温吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是一个开放性问题、我会针对器件和系统的测试参数提出许多问题。

    热关断通常为170°C、最低温度为150°C。  这是我们唯一知道结温在15°C 以内的情况。

    在运行过程中、您可以根据数据表第6.4节中的热性能信息来测量器件上的温度、并计算芯片的近似值。

    此致、
    Gregg Scott