This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:在哪里申请适用于 TAS2557EVM 的 EVM 应用?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS3251-SW, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391746/tas3251-where-do-i-request-the-evm-app-for-tas2557evm

器件型号:TAS3251
Thread 中讨论的其他器件:TAS2557、、、、 TAS2557SW-SA

工具与软件:

我已请求并下载了 PPC3、但当我安装它并登录我的 TI 帐户时、"Installed EVM Apps"下未列出任何内容、它会显示四个"Available EVM Apps"、其中一个都不是 TAS2557。 是否有请求发送此邮件的链接? 或者应该联系的人的电子邮件地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您需要对 PPC3和不同设备应用具有单独的权限。 看上去已有 PPC3。 现在、您需要申请 TAS2557应用的权限。  

    请使用此链接提交请求: https://www.ti.com/drr/opn/TAS3251-SW

    获得批准后、请使用此 常见问题解答 手动将设备应用添加到 PPC3。 通常它是自动的、但我们正在迁移到新平台、您需要按照常见问题解答暂时手动添加设备应用。 如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您的链路在其中的"TAS3251-SW"中结束。 同样的应用程序适用于 TAS2557吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、抱歉。 我在标题上看到了 TAS3251、因此我为该器件发送了链接。 您是对的、它们是不同的。  

    TAS2557的链接如下:www.ti.com/.../TAS2557SW-SA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已收到您的请求、并且刚刚获得批准。