This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:TAS2781RYYR 支持

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM, PP-SALB2-EVM, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1386928/tas2781evm-tas2781ryyr-support

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2781PP-SALB2-EVM

工具与软件:

嗨、

我们将使用 TAS2781RYYR 来控制扬声器-换能器。  似乎我们 在 音频调优方面遇到了一些问题。  如果您需要帮助、请告诉我。

此致、

Richard Han

408-6918148

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果输出电平较低、这通常是由不正确的扬声器特征数据引起的。  

    扬声器 TS 参数是否已更新以匹配扬声器? 扬声器供应商提供的 TS 参数或从扬声器特性中找到的值。 扬声器电阻 Re 在扬声器保护算法中非常重要。

    可以使用 Klippel 测试设备或 TAS2781EVM + SALB2 PP-SALB2-EVM 评估板执行扬声器特性分析|德州仪器 TI.com

    如果您的团队没有 SALB2、我们将很快发布新的 PPC3版本、我们预计本月将不再需要该硬件

    此致

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arutur:


    我和 Richard 在 Impulse Labs 工作。

    现在、我们有了 TAS2781 EVM 和 PP-SALB2-EVM。

    作为背景信息、我们将尝试使用 TAS2781驱动与炉灶玻璃粘结的换能器。

    我们在旁路模式下的设置中通过 TAS2781发出声音。   这远远低于我们在相同功率下使用锥形扬声器获得的功率、但这是意料之中的。

    我相信 PPC3工作正常、我可以通过 我尝试过的书架扬声器获得合适的 IV 曲线。

    但是、当我对换能器重复相同的过程时、我会收到"FIT 失败"消息   

    我注意到的一件奇怪的事情是、我在 TI 随套件提供的 Dayton 驻极体麦克风上没有看到偏置电压。

    谢谢!

    ——克里斯托弗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    原理图没有问题、看上去一切正常、

    关于您的阻抗匹配故障、玻璃+换能器看起来与传统扬声器不同、全谐振频率没有意义。 算法将需要使用该值来正确找到 fir。  

    此特性部分用于实现偏移保护的扬声器模型。 如果我错了,请纠正我,但我不相信你担心的是巨大的移动炉灶造成损坏。  

    如果是这种情况、我们只需为 F0/Q 输入一些欺骗值 我们将关注的仅仅是扬声器 Re 和过热保护。 我可以创造一些损坏的价值、而这些价值永远不会影响到我一侧的偏移保护、您可以在热保护步骤获取特征。  

    我明天会介绍

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。  我们不关心偏移。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件持续提供支持。