This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:用于提高 THD 和放大器的推荐器件;AK5720和 DAC PCM5121的 ADC+N

Guru**** 2648235 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1387252/pcm5121-recommended-parts-to-improve-snr-thd-n-for-adc-ak5720-and-dac-pcm5121

器件型号:PCM5121

工具与软件:

大家好、

我有一个包含无线套件的工作原型、该无线套件通过无线链路将模拟音频发送到接收器、接收器也以模拟格式输出信号:

AK5720 ADC 的1个模拟输入连接到无线 TX 链路

用于连接 PCM5121 DAC 和模拟输出的双无线 RX 链接。

当我使用 I2S 输入和 I2S 输出仅测量无线音频 TX 到 RX 的链路时、THD 为140dB、SNR+N 为-95dB

该原型 在 TX 器件中使用 AK5720、在 RX 器件中使用 PCM5121、测得的 SNR 为 92dB、THD + N 为-70dB:

问题:

1-我可以使用哪些 ADC 和 DAC 替代方案来提高 SNR 和 I2S+N 的总体音频性能并接近仅 THD 的测量值?

2是否推荐用于改善 SNR 和 THD + N 的前置 ADC 和后置 DAC 电路? 任何应用手册

感谢您提供的任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    首先、您能否提供以下信号链的 SNR 和 THDN 测量值:

    模拟输入-> AK5720 -> TX -> RX -> I2S 测量

    I2S 输入-> TX -> RX -> PCM5121 ->模拟输出

    如果任何一个或两个器件都降低 SNR+N 和 THD 性能、这将有助于缩小范围。 至少对于 PCM5121 TI 器件而言、SNR 和 PCM+N THD 的规格远大于最终测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我即将结束此邮件、因为我从未从客户那里听到过这样的消息。

    此致、

    Arash