请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6260-Q1 工具与软件:
我们对线路使用差分通道。 当我们测试满量程(+-1V)时、它似乎没有设置为大约0dbFS、而半量程为-8dbFS、该地址可以调整增益)CF1(6dB NOW(或 CF3)defull?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们对线路使用差分通道。 当我们测试满量程(+-1V)时、它似乎没有设置为大约0dbFS、而半量程为-8dbFS、该地址可以调整增益)CF1(6dB NOW(或 CF3)defull?


尊敬的 Xin:
假设您在使用 EVM、ADC 输入端的跳线设置和 MICBIAS 值是什么? 此外、直流偏移可能不会在正负输入端都是真正的+3.3V 偏置、具体取决于 APx5提供的硬件设置、因此请在每条输入线上使用万用表测量直流电压并确认。
简而言之、直流偏置、输入配置或音频串行格式可能会影响器件是否识别满量程0dBFS 信号、我们可以在进行任何其他故障排除之前对这些进行检查。