This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:PP-SALB2-EVM 学习板和放大器;TAS5828M EVM 板问题

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1389561/pp-salb2-evm-pp-salb2-evm-learning-board-tas5828m-evm-board-question

器件型号:PP-SALB2-EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5828M

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

 现在,我有两个 对称 的扬声器,我学习 遇到了一些问题,

1、由于扬声器的类型是隔膜,是否可以通过单隔膜学习?  

 如果不能、对该问题有什么建议吗?

2. 两个对称 扬声器(R/L)的特征相同,分别为4 ohm/4W,但外包装并非完全相同,

 我可以学习一端 PPC3文件、然后同步另一个扬声器吗?  

  

3.  开始时在 TAS5828M EVM 板上播放声音时、这是正常的。

  但当我玩了一段时间后,声音的 R/L 端变得不平衡, 有没有任何建议这个问题?   

   同时进行过热保护是否会导致该问题或其他因素产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我建议对每位发言者分别作出说明。 如果扬声器的后音量有很大不同、某些模型参数(例如共振 f0)可能会发生变化、从而导致每个扬声器的响应不同。

    我将仔细检查双隔膜特征问题、并在下周早些时候与您联系。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果这是一个双电缆扬声器、您可以像任何其他传统扬声器一样遵循扬声器特性评估流程。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师