工具与软件:
尊敬的 TI:
我们发现记录 wav 具有高频噪声
请帮助检查寄存器转储和 wav 文件
配置为48k 单声道
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们发现记录 wav 具有高频噪声
请帮助检查寄存器转储和 wav 文件
配置为48k 单声道
尊敬的 Jeff
您可以参考我之前的案例
MCLK:12MHz
BCLK:1.5 MHz
WCLK:48kHz
Daniel、您好!
我相信您的 PLL 设置错误。 我读取您的 PLL 设置后、器件会被配置为46.9kHz 采样率。 以48kHz 的频率运行可能会导致出现伪影。 我们有一个 PLL 计算器工具、可帮助用户计算正确的 PLL 值: SLAR163计算工具|德州仪器 TI.com

尝试调整您的 PLL 设置以获得正确的48kHz 操作。
此致、
Jeff McPherson
尊敬的 Jeff:
我不知道你的意思是什么? 我们需要检查硬件布局?
您能再次仔细检查寄存器转储吗?
它是否有任何错误设置?
这个 wav 文件有一个1秒的周期 并且没有我的声音,像 wav 图片和寄存器转储
一个有很大的噪声 
/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x00 b
/ # i2cdump -fy 2 0x18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 00 00 60 00 07 92 20 00 00 00 00 88 82 00 80 02 ..`.?? ....??.??
10: 00 08 88 82 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00 .?????.?..?..??.
20: 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 ....?.....?.....
30: 00 00 00 00 08 12 03 02 04 00 00 00 01 01 00 14 ....?????...??.?
40: 0c d8 d8 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3 ???.o8.....???~?
50: 00 c0 00 28 28 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 .?.((...?.......
60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?...............
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
/ # i2cset -fy 2 0x18 0x00 0x01 b
/ # i2cdump -fy 2 0x18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 ?.?........?....
10: 40 40 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 @@@@............
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
30: 00 00 00 68 40 00 40 40 00 40 00 14 14 00 03 00 ...h@.@@.@.??.?.
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 ...........?....
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Daniel、您好!
弹出的声音似乎器件在录制开始的同时为 ADC 加电。 我会在为 ADC 上电然后使用器件进行记录之间设置某种延迟。 然而,之后我可以听到你的声音,只是从以前的声音仍然存在。
我很高兴在 EVM 上检查您的设置、但我需要看到您的配置代码、以便我可以看到您对器件编程的顺序。 我不能只是检查寄存器映射、因为排序很重要。
谢谢!
Jeff McPherson
尊敬的 Jeff
"配置代码"有什么含义?
因为我使用 Linux 平台下的芯片、这是您需要的配置。
以下是有关 tinymix 命令的 config
amixer -c0 cset name='ADCFGA Left Mute Switch' off amixer -c0 cset name='ADCFGA Right Mute Switch' off amixer -c0 cset name='Mic PGA Switch' off,off amixer -c0 cset name='IN1_L to Left Mixer Positive Resistor' 1 amixer -c0 cset name='IN1_R to Right Mixer Positive Resistor' 1 amixer -c0 cset name='CM_L to Left Mixer Negative Resistor' 1 amixer -c0 cset name='CM_R to Right Mixer Negative Resistor' 1
哪一个关于"已加电的 ADC"?
请帮助检查 wav 图片。
通道 L 仅具有类似的噪声

即使通道 R 也有一些。
非常感谢