This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1实时诊断

Guru**** 2429410 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1392624/tas6584-q1-tas6584-q1-realtime-diagnosis

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

关于 TAS6584-Q1实时诊断、高音扬声器只能进行交流诊断?  

此外、低音扬声器+高音扬声器需要执行实时直流诊断、然后进行交流诊断。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS6584-Q1中有三种诊断方法。

    1. 直流诊断设置为自动、并将在器件通过/STBY 引脚退出待机模式时运行。  这将测试与扬声器负载的直流连接是否存在接地短路、PVDD 短路、负载短路和负载开路。  该函数在输出级处于 Hi-Z 状态时运行。   
    2. AC 诊断不是自动的、必须通过写入 I2C 寄存器来启动。  此设计用于测试直流诊断无法测试的电容器耦合扬声器。  该函数在输出级处于 Hi-Z 状态时运行。
    3. 实时诊断是一项特殊的诊断功能、用于在放大器处于播放模式时检测扬声器的阻抗。  使用5.86Hz 的亚音速音移动扬声器、以便放大器可以测量电流。  电压和电流用于确定5.86Hz 处的阻抗。  使用亚音速音时、检测电容器耦合扬声器并不容易。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的详细答复。

    除此之外都是非常好的

    1.我想得到 TAS6584-Q1的直流诊断和交流诊断故障时间。 请提供这些信息。  

    2. 当我们从 DC 切换到 AC 时预期的延迟时间是多少,就像在 DC 之后,我们需要在 AC 诊断开始之前为 I2C 配置提供任何延迟?  

    3. 能否提供无相交流诊断阻抗测量时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhaiyan:

    1. 数据表具有155ms 的时间、用于无故障的直流诊断。  如果存在故障、则由于重新测试、故障值将增加。  交流诊断为220毫秒、无法重新测试。
    2. 在进行直流诊断之后、您应该读取 I2C 寄存器以获得直流结果。  存在故障、我建议不进行交流诊断。  如果没有故障、我建议仅对带有电容器耦合扬声器的通道运行交流诊断。  该扬声器可以与直流耦合扬声器并联。  读取直流结果、做出决策和设置交流诊断所需的时间应该具有足够的延迟。
    3. 交流诊断报告位于 I2C 寄存器0xC3到0xCA 中。

    此致、
    Gregg Scott