This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:HEAD 调制空闲模式的占空比

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391867/tpa3221-the-duty-of-idle-mode-of-head-modulation

器件型号:TPA3221

工具与软件:

嗨、BU 专家

 HEAD 调制的空闲模式的占空比是多少? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    您是否在空闲头配置中要求精确的占空比? 通常、HEAD 空闲状态具有两个 PWM 信号均为0V 的时间段。 与空闲 AD 相比、它们具有更低的占空比。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的支持。 我知道、与空闲 AD 相比、它们具有更低的占空比。 但是、 处于 空闲 HEAD 模式时的占空比是多少? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    大约是20%。 谢谢。

    此致、

    Sam