This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:后台噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1391548/tas5731m-backgruond-noise

器件型号:TAS5731M

工具与软件:

当我们的电视不播放任何音频时、扬声器会发出一些背景噪音。 TAS5731M 是否具有类似的噪声门功能来消除此类背景噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的噪声是否来自 LC 滤波器?您使用何种配置(BTL、PBTL)? 请注意数据表的第10节。 如果在关闭设备电源时听到噪音、则可能是电源有噪音。 尝试使用其他电源。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、
    1、此噪声不是来自 LC 滤波器
    2.放大器配置为 BTL
    3.关闭设备电源后、噪音消失
    4,我再次描述这个问题,我们的电视有 HDMI 接口和 VGA 接口,访问 HDMI 设备,电视没有这种噪音,访问 VGA 设备,当电视音量调整到最大,你可以听到噪音,当电视音量调整到大约60%或70%时,噪音几乎消失了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一天内回到你身边。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噪声很可能来自音频输入。 该器件没有噪声门功能。 请相应地检查和筛选您的音频输入。 请检查您的音频输入。 谢谢。

    此致、

    Sam